Post Go back to editing

AD7124-8内部参考电压,能否实现热电偶0.2°C(-100~500°C)的精度?

看了AD7124-8文档,内部参考是2.5V,精度0.2%,4PPM。请教如下问题:

1、在检测温度为150时,有0.3°C的误差,如果要实现0.2°C(-100~500°C)的精度,是否只能用外部参考?有没有性价比高的推荐型号?

2、0.2%的初始精度是否只是芯片个体的差异,同一芯片不考虑4PPM温漂下是否不变,比如每次上电都是2.505V?

3、如果是的做了系统校准是否也可以用内部参考?

Parents
  • 项目比较急,麻烦FrankZhang答复下,多谢!

  • 1:如果你是要实现0.2的精度的话,我们按无噪声分辨位算,Peak-to-Peak Resolution=log(600/0.2)/log2=11.55bit.这按照adc本身的性能来看,即时是用的片上的参考,也是比较容易达到的。还不需要用到更高精度外部参考的需要。

    2:手册中的初始精度范围是根据大批量测试得出的一个范围,基本上任意拿一颗芯片测,基本精度都能落在范围内。但对特定一颗来说,其的精度在不考虑时漂温漂的情况下,会是比较固定的。

    3:校准的原则都是实测时打算用什么增益,参考,输入pin的设置,校准时就用的什么设置。一般任何一项有调整会有重新校准的要求。

    其实制约测温精度提升的瓶颈一般都是传感器本身的性能,传感器自身输出函数有失调误差增益误差,噪声大或者非单调等。adc的性能大部分时候都是过剩的,你可以先不考虑用更高精度的参考。可以通过调节片上数字滤波器,调整odr和Gain再试试看,能否有改善。

Reply Children
No Data