请问 AD7616 是单端输入还是伪差分输入,下面这个回答里说 VxxGND 可以接受几十 mV 的电压,说明是伪差分输入吗?
请问 AD7616 是单端输入还是伪差分输入,下面这个回答里说 VxxGND 可以接受几十 mV 的电压,说明是伪差分输入吗?
我输入8V和4V的差分信号,是能获得差值4V的码值的,不过好像上限就在这里了,再大超过它的共模电压了。不过没有做长时间的测试,不知道可靠性如何
还有一点要分享的是,4V作为单端输入,跟8V和4V的差分输入,获取的码值有30-40的偏差。应该也是跟共模电压有关,共模电压不一样,获取到的码值也有偏差
我输入8V和4V的差分信号,是能获得差值4V的码值的,不过好像上限就在这里了,再大超过它的共模电压了。不过没有做长时间的测试,不知道可靠性如何
还有一点要分享的是,4V作为单端输入,跟8V和4V的差分输入,获取的码值有30-40的偏差。应该也是跟共模电压有关,共模电压不一样,获取到的码值也有偏差
感谢分享!
保险起见我还是把这个还是当成伪差分输入吧
7616是真正的全差分输入型的。当然,您最后要怎么用,您可以自行选择。全差分是包含伪差分和单端用法的。
我可能理解有误,True bipolar 应该是输入电压可正可负,不等于全差分输入,比如 LTC2326-16 就是伪差分真双极输入类型。
如果 ADI 确认 AD7616 是全差分输入,建议显示地在手册里标注全差分输入类型。