Post Go back to editing

如何校准AD7793以在100度到200度范围内准确测量温度

Category: Software
Product Number: AD7793
Software Version: 软件

大家好,

我正在使用AD7793模数转换器和K型热电偶进行温度测量,目标是在100度到200度的范围内获得精确读数。当前使用的配置是1.17V的参考电压和32的增益。

我遇到的主要问题是确定合适的转换系数以及如何在整个范围内进行有效校准。目前的转换系数是24937.65586,但我不确定这个系数是否适用于整个温度范围。

我的具体问题如下:

  1. 有没有推荐的方法或流程来校准AD7793,确保在100度到200度之间的测量准确?
  2. 转换系数24937.65586(K型热电偶的转换系数)在整个温度范围内是否准确,还是需要针对不同温度进行调整?
  3. 如果需要调整系数,应该依据什么标准或测试来进行?

非常感谢大家的时间和帮助!