使用AD7626采集结果出现8mV跳变,或者以8mV为一个单位,跳变16mV或24mV,不会出现其他中间值,有点像是某个位应该是0结果变成了1,或者应该是1变成了0,例如采集1.998V结果如下图,请问有解决办法吗?另外想问一下该芯片是否支持单端输入,我看芯片手册提到正负端信号必须呈180°反相,如果输入单端信号会不稳吗?
使用AD7626采集结果出现8mV跳变,或者以8mV为一个单位,跳变16mV或24mV,不会出现其他中间值,有点像是某个位应该是0结果变成了1,或者应该是1变成了0,例如采集1.998V结果如下图,请问有解决办法吗?另外想问一下该芯片是否支持单端输入,我看芯片手册提到正负端信号必须呈180°反相,如果输入单端信号会不稳吗?
AD7626这颗ADC对输入的共模电压有着非常苛刻的要求,必须是Verf/2。这在不使用到ADC Driver,比如ADA4945和ADA4940等诸如此类的单端转差分driver时是很难满足要求的。输入不满足共模要求结果通常就是测量错误,数据会是错的。这颗料不支持直接的单端输入,你得加driver转差分。单端输入测量结果是错误的 。你可以看看ADI的其他没这个要求的ADc或者看看能帮你转差分的ADC driver。
AD7626这颗ADC对输入的共模电压有着非常苛刻的要求,必须是Verf/2。这在不使用到ADC Driver,比如ADA4945和ADA4940等诸如此类的单端转差分driver时是很难满足要求的。输入不满足共模要求结果通常就是测量错误,数据会是错的。这颗料不支持直接的单端输入,你得加driver转差分。单端输入测量结果是错误的 。你可以看看ADI的其他没这个要求的ADc或者看看能帮你转差分的ADC driver。
感谢,我确实没有用单端转差分驱动,我再把电路改一改试试!
另外还想问一下,我看了下官方参考电路,好像数字地和模拟地是不分的,统一接一个地不会有干扰吗?手册上说首先需要给VDD2和VIO供电,再给VDD1供电,官方参考电路里好像也没有按照这个上电顺序,不知道是不是必须的。
模拟芯片为主的芯片,模拟地和数字地其实不是非得要分开。更详细的介绍你可以看该文档,mt-031_cn.pdf (analog.com)。上电顺序的话,不是非常必须的。