Post Go back to editing

示波器显示约为2mVpp的噪声,为啥AD7626只读取到了5LSB呢(Vref=4.096V),差了好多

您好:

我的电路本底噪声,示波器测量大概为2mVpp,20MHz带宽限制,同轴线连接。

当我把同轴线接到了我们的采集卡上,AD7626只读取到了5个LSB,也就是只有310uVpp!

感觉这差距有点大呢,请问一般是什么原因呢?是AD7626的分辨率很好,但是精度没有那么好吗?

另外还想请教一个基础知识:ADC理想的传输函数中,1/2 LSB时候输出代码会转换,但是从图中可以看到,6/8和7/8中间输出代码就会转换到最大了即111,7/8到FS之间也都是111。这少了一位把,请问这里如何理解呢?

非常感谢!!