Post Go back to editing

1kHz处的PSRR数据

Category: Datasheet/Specs
Product Number: AD7616

请问这个PSRR的输入AC信号怎么给的呢

Thread Notes

Parents
  • ADI自己手册上的测量方法是不会对外公布的,但是你可以参考网络上有公开描述的psrr测量方法,包括用运放搭的加法器方法等。

    在电源完整性实验中,特别是进行PSRR(Power Supply Rejection Ratio)测试时,常常需要在电源供电上叠加一个已知的纹波(ripple)信号。以下是具体的方法步骤:

    方法步骤

    1. 选择合适的信号源

      • 使用函数发生器:常见的纹波信号是正弦波,所以一个可以输出正弦波的函数发生器是必备的工具。
    2. 设置信号源参数

      • 调整频率:根据测试需求设置纹波频率。通常,频率范围可以从低频(如几百Hz)到高频(如几MHz)。
      • 调整振幅:设定一个适当的振幅,一般是在电源电压的几百毫伏到几伏之间。
    3. 耦合电路

      • 使用耦合电容:选择一个合适的耦合电容,将纹波信号与电源电压叠加。耦合电容的值需要根据纹波信号的频率来选择,通常可以从1µF到10µF不等。
      • 使用叠加网络:设计一个叠加网络,确保纹波信号能有效地叠加到直流电源上。一个简单的叠加网络可以包括一个电阻和一个电容串联后接到电源线上。
    4. 电路连接

      • 将电源连接到待测电路(DUT,Device Under Test)。
      • 将函数发生器输出通过耦合电容与电源线连接。注意:确保函数发生器的输出和电源的地(GND)是共地的,以防止地环路和信号干扰。
    5. 测试与测量

      • 使用示波器监测电源输入端和DUT的关键节点。确保纹波信号正确地叠加到电源上。
      • 测量并记录DUT在不同频率和振幅下的输出响应,以计算PSRR。
        • Cc:耦合电容,用于将纹波信号叠加到电源线上。
        • R:电阻,用于限制电流和保护信号源。

        注意事项

        1. 信号源的隔离和匹配:确保函数发生器和电源的输出阻抗匹配,以减少反射和不必要的信号损耗。
        2. 噪声和干扰:在高频测试时,注意周围环境的电磁干扰对测试结果的影响,可以使用屏蔽措施来减少干扰。
        3. 准确的测量设备:使用高带宽的示波器和探头,确保可以准确捕捉和测量高频纹波信号。

        通过上述步骤,您可以将纹波信号成功叠加到电源供电上,进行PSRR测试。确保每一步的操作和参数设置都准确,可以有效提高测试的可靠性和准确性。

  • 你好,我看AD7616的评估板上VCC前端用的是线性电源LDO ADP7118,想问一下你们实际评估PSRR这个指标的时候用的也是这个线性电源吗?还是换了开关电源来测试?谢谢~

  • 数据手册中的psrr测试结果,通常是在芯片生产和测试阶段,用一块定制的ATE板子进行手册中各项指标的自动化测试并得到的数据。测试结果通常是基于ATE板子的结果,不能保证ATE板上当时测试用的电源和评估板上的一致。您现在是测试时候遇到了什么问题了吗?测试结果比手册中的结果比较起来差很多还是?

  • 我目前用贵公司的EVB板子和自己做的测试板子测试均测得PSRR在1kHz点只有90dB多一点,比datasheet上给的110dB差很远,其他频点亦是如此

  • 一般这和测试方法有关,110dB相当于能够抑制10^5.5次方倍,100mVpp衰减到输出就只有316nVpp了,而要精确测得316nV的波形也不是非常容易的事情,如果测量过程中引入了一次误差和噪声,表现出的结果就是psrr劣化很严重。能给出你们具体的测试电路怎么搭起来的,是怎么个测试电路吗?ADI能保证手册上标出的性能,尽管由于测试方法和条件的不同以及对测试仪器仪表性能的要求,客户端那边可能有的指标复现起来并不容易。

  • 你好,我们用AD7616的EVB板测试PSRR的时候,是通过一个外部直流电源IT6302和信号发生器DS360的通过一个注入器给到EVB板子的AVDD端子,通过EVB板子的上位机读取对应频点的dBFS,换算出最终的dB值的

  • 你好,请问 PSRR测试时,模拟输入通道的输入端是给的什么信号,或者是怎么处理的呢?

  • 你好,我们用AD7616的EVB板测试PSRR的时候,是通过一个外部直流电源IT6302和信号发生器DS360的通过一个注入器给到EVB板子的AVDD端子,通过EVB板子的上位机读取对应频点的dBFS,换算出最终的dB值的。

    你1khz注入到电源处,然后测量ADC输入1khz信号的强度。方法是有可行性的。但是psrr,最重要的始终是电源变化引起输出变化的比值。我不确定你是如何通过dbfs折算的db再得出psrr值的,你可以先把你fft结果图发我看下,你用的是多少点算的fft.

  • 信号发生器输出信号频率为1kHz、幅值为200mVPP。采样点524288

    测得1kHz处为-130dBFs,计算200mVPP1kHz处产生幅值为-40 dBFs,可计算出在1kHz处的PSRR-90dB

    另外,想问一下,PSRR测试,模拟输入端需要短接吗?是只需要对应通道模拟输入短接还是所有的模拟输入通道都必须短接呢

  • 模拟输入接地。对应通道接地就行。还有测试条件是100mvp-p你200mvpp等于加了一倍,且是加到Vcc上的,你是和手册条件加的地方一致的吗?

Reply Children