Post Go back to editing

AD5504

Category: Datasheet/Specs
Product Number: ad5504

我使用一块fpga板通过杜邦线以SPI的方式控制AD5504,但是我连接后发现并没有控制上AD5504。我的程序是:一开始发送一次control寄存器的控制数据,然后就一直发送input寄存器的控制数据。这是我的ILA逻辑分析仪上的时序图从上至下分别是slck / sdi / sync /   我的LDAC保持接地 , 。目标是使A通道输出10V的电压。以下是我的示波器检测的各个引脚     SCLK               SDI

SYNC    请问为什么AD5504所连接的输出口没反应?   还想请问有没有verilog与AD5504通过spi通信的示例代码

Thread Notes

Parents
  • 1. 检查芯片各引脚的供电情况,比如说VLOGIC, VDD等

    2. CLR引脚是在高电平状态吗?如果误将CLR拉低,DAC也不会有输出

    3. SPI的周期最小为60ns,SPI速率不可过快。同时注意SPI mode的选择,SDO在SCLK的上升沿发送数据

Reply
  • 1. 检查芯片各引脚的供电情况,比如说VLOGIC, VDD等

    2. CLR引脚是在高电平状态吗?如果误将CLR拉低,DAC也不会有输出

    3. SPI的周期最小为60ns,SPI速率不可过快。同时注意SPI mode的选择,SDO在SCLK的上升沿发送数据

Children