Post Go back to editing

AD7606BSTZ串通道

Category: Hardware
Product Number: AD7606BSTZ-RL, AD7606B

After welding was completed, board testing found that there were serial channels in the data channel of the material. For example, adding data to input channel 3 resulted in a change in the data output channel 6. Replacing the batch of materials with a new one solved the problem. What is this problem? Is there any other solution? Has the original production technology been updated?

在焊接完成后,板子测试发现,该物料的数据通道存在串通道,比如给输入3通道加数据,结果输出6通道的数据在变化,更换一个新的该批次物料这个问题就解决了,请问这个是什么问题?还有其他解决办法吗?原厂的生产技术是否有更新?

Parents Reply Children
  • 我觉得这个问题,首先是跟着芯片走的,你如果通过替换芯片能解决,那就算是解决了。这种问题通常不会说是原厂生产技术更新导致的,芯片生产和出厂也都会有检查的。你出问题的芯片里,如果是同一批里面绝大多数或者全部都出现了一致的或者类似的问题,那你可以通过你的购买渠道,要他们帮你向ADI提起你问题芯片的失效分析,届时可能会需要你将问题芯片,当然也许也会要你同一批但是未使用的芯片寄回分析。如果你的问题只是有一片,两片,那很可能就不是芯片本身质量的问题,确有很大可能是出厂,运输,焊接和调试时出现的问题。这种问题就不是失效分析能定位到的,需要排查的方面就会很多。我觉得你要是换芯片后问题不再出现,应该是不会有什么后续调试上的影响了,如果你对芯片问题很不满意,可以先联系购买渠道,同时,还需要检查你的电路设计和应用是否符合芯片手册电气条件和使用规范。