Post Go back to editing

AD7328速率提升时出现异常波形

Category: Hardware
Product Number: AD7328

使用AD7328时,使用的是FPGA通过 spi操作ADC芯片,遇到的问题是,一旦SCLK(由FPGA发出)的速率达到8MHz以上,SCLK的波形会恶化,且总是在固定的位置上出现信号回钩,导致SDOUT信号被误触发一下,而且波形是一个半高的波形,从而导致通道的地址读取错乱,基本是读通道所在的那一位,整个数据读取也出错。

补充一下:产品是插箱式的,ADC所在的模拟采样板和FPGA所在的控制板是通过背板通信的,由于链路较长,因此中间加了一级SN74AC244芯片来做信号增强,黄色片选,绿色CLK,绿色SDOUT。

目前看情况好像是硬件问题,但是如果是硬件问题,应该每个SCLK的波形都一样,目前看,SDOUT上出现的那种半高波形总是出现在固定的一个周期上,好像也不能排除芯片本身的BUG,出问题的

那一个周期时钟的波形和其它周期的有所区别。

后续不知道应该如何改进,debug,请专家给与支持。

Thread Notes