Post Go back to editing

AD7686 CS MODE 3-WIRE WITH BUSY, FAIL

Testing AD7686, using a three wire no busy mode, collecting SCK&SDO with an oscilloscope, it was found that SDO is not controlled by SCK; Put it another way, the clock frequencies of SCK and SDO are the same. Is it because the AD7686 module is faulty

Here are the parameters for initializing SPI:

SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_RxOnly;
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;//SPI_CPOL_High;
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);

Thread Notes

Parents
  • 4 wire 时候会出问题吗?还是4wire时候正常,3 wire时候错误。

    同时芯片是哪里购买的?排除过硬件错误吗?这颗ADC没什么软件部分需要配置的内容。你给看的spi配置,这个我看不出什么来,建议用逻辑分析仪抓下你cnv sck sdo的波形给我看下。

    只是听完你的描述,我并不太确定出错的原因。建议提供更多的设计信息。

Reply
  • 4 wire 时候会出问题吗?还是4wire时候正常,3 wire时候错误。

    同时芯片是哪里购买的?排除过硬件错误吗?这颗ADC没什么软件部分需要配置的内容。你给看的spi配置,这个我看不出什么来,建议用逻辑分析仪抓下你cnv sck sdo的波形给我看下。

    只是听完你的描述,我并不太确定出错的原因。建议提供更多的设计信息。

Children