Post Go back to editing

AD7321输出一直为高,好像不工作

Category: Hardware
Product Number: AD7321

AD7321的数据转换输出一直是高电平,前四位能正常输出(通道0和通道1转换能在前四位体现出来),后12位数据位全是高电平,让AD7321工作只需要先写范围寄存器再写控制寄存器就可以了吗?是否还需要其他操作才能让AD开始转换

Parents Reply Children
  • 您好,麻烦帮我看看这个时序图和配置有问题吗?

    我往AD里先写1000_0100_0001_0000(示波器上能抓到),后写0000_0100_0001_0000,然后拍的一张照片(黄色为CS,绿色为SCLK,蓝色为DIN,粉色为DOUT),也测试过逻辑电平为3.3V,±15V,5V供电都正常。如果我换个通道重新配置的话,DOUT的高四位会从0000变成0010,但是后12位一直为高电平。

  • 你好,我再补充下问题。SPI读取的频率是1kHZ、SCLK的频率是5MHZ,在ad7321上电后,先往AD里写入范围寄存器16'b1010_0000_0000_0000(采集范围是±10V),然后往里写入控制寄存器1000_0100_0001_0000(不使用定序器,采集通道1的数,采用内部参考电压)然后一直将最高位置0,即写0000_0100_0001_0000;波形图、电路图如下所示。±15V、5V、3.3V都正常,无论我采集哪个通道、采几伏电压,SPI输出波形的低12位都一直是高电平,但高4位会因为采集的通道不一样而正常变化

  • 没看出你的操作和步骤有什么问题。

    目前,未知你遇到这个状况的原因,你的芯片是从哪里买的,建议换个芯片试试。还有就是你提到蓝色是din,那么你的din为什么要有信号。示波器图片是你写寄存器还是读电压的波形?

  • Din是我写寄存器的值,按照你给出的图片上写的一样,我把最高位write位置0了,其他位保持。另外我还想问下

    1、怎么判断AD7321是否工作呢?目前看起来我使用的这颗AD好像没有工作、没有开始转换;

    2、AD7321是否有高阻态模式?从我抓到的波形看起来AD可能是处于一个高阻态模式。

    3、AD7321发热是否严重?我使用的时候发热超级厉害,使得整块PCB板都变烫了

  • 最好的判断是否工作的方式就是看转换是否正常,

    spi输出是否是高阻态输出?一般不会的,是推挽输出。

    正常工作芯片温度一般略微大于室温。

    我看你这个问题也挺久没解决了,要不你申或者买一块官方评估板测测吧,排除下硬件问题也。

    这颗芯片软件没什么复杂的配置,你又提到发热问题严重,不能排除你硬件没问题,

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.