AD7768的pin control mode是什么意思,引脚D0-D7应该连接DSP的什么接口呢?串口?SPI?FSI?
AD7768的pin control mode是什么意思,引脚D0-D7应该连接DSP的什么接口呢?串口?SPI?FSI?
AD7768的pin control mode意思就是通向这几个引脚上施加电平就能进行AD7768的工作配置和使用了。但是总体而言,通过pin control mode可以进行的配置较少,而通过spi控制可进行的工作配置就多的多,也就是pin control mode可配置的选择是spi控制的一个子集。具体还请你详细看完手册,应该能够有个更清晰的理解。
至于引脚D0-D7应该连接DSP的什么接口?这几个接口因为不是通过标准spi协议,也不是通过串口协议进行传输的,所以需要自行编写程序和函数进行这些数据的读写。当然,也有些主控自带qspi协议的,可以简化读写。如果你自选择从一个D0传输所有数据的话,也可以走spi协议,总之,方式还是挺多的。