产品使用了AD7608整个芯片,SCH采用的是手册中推荐的方式,现在测试发现会有很小概率出现REF异常。
出现异常的时候,测量REFCAPA,REFCAPB电压为4.078V,REFOUT电压为2.276V,REGCAP1电压为2.446V,REGCAP2电压为2.363V
产品配置的是使用内置REF,REFSELECT引脚是直接接在3.3V上面。
请问出现这样异常情况是本身器件问题还是其他的什么原因。
谢谢
产品使用了AD7608整个芯片,SCH采用的是手册中推荐的方式,现在测试发现会有很小概率出现REF异常。
出现异常的时候,测量REFCAPA,REFCAPB电压为4.078V,REFOUT电压为2.276V,REGCAP1电压为2.446V,REGCAP2电压为2.363V
产品配置的是使用内置REF,REFSELECT引脚是直接接在3.3V上面。
请问出现这样异常情况是本身器件问题还是其他的什么原因。
谢谢
异常之后,还会恢复吗?
重新上电会恢复,出现这样的情况不是一直出现,是偶发,目前没有发现发生的规律。今天测试又出现了一次,这次情况和上次又不一样,我准备测量电压的时候,不小心碰到了板子上的复位按钮,然后数据又正常了。
看看周边是不是有大电感或者干扰源
没有大电感或者大的干扰源,这个是在上电的时候出现的 ,根据我上次测试的发现,对MCU进行复位,电压就正常的话,那么这个对外输出的基准电压是受软件初始化的影响吗?按照我的认知,对外输出的基准电压应该不会受初始化的影响啊。
应该跟MCU复位没有关系,如果跟这个有关系,检查下是不是在MCU上电过程中,哪里电压或者数字口电平有影响
应该跟MCU复位没有关系,如果跟这个有关系,检查下是不是在MCU上电过程中,哪里电压或者数字口电平有影响