Post Go back to editing

AD7134供电配置问题

当我把IOVDD设置成1.8V、CLKVDD设置成1.8V后,AD7134的DOUT,DCLK,ODR及其配置接口SPI它们的电平范围是不是(1.8V~0V)? 我计划用3.3V供电的MCU+FPGA和AD7134通信。MCU负责和AD7134进行SPI配置、FPGA对AD7134进行读操作。那么这些数据IO在通信时是否要进行电平转换将1.8V转3.3V。

另外,我想对采集数据的频率精确控制,采样时间范围(65536us~1us),实现这个需求我该怎么做了? 是不是要将AD7134配置成从模式,根据DataRate=ODR*IFRatio这个公式来计算出ODR的频率,然后我FPGA生成ODR的相同的频率信号给到AD7134的ODR引脚。是这样操作的吗

Parents Reply Children
  • 我想对采集数据的频率精确控制,采样时间范围(65536us~1us),实现这个需求我该怎么做了? 是不是要将AD7134配置成从模式,根据DataRate=ODR*IFRatio这个公式来计算出ODR的频率,然后我FPGA生成ODR的相同的频率信号给到AD7134的ODR引脚。是这样操作的吗

  • 可以仔细看一下ASRC这部分讲解

  • 你好,我想问下:我的应用需要对一个模拟信号进行采集。我以前的做法是通过运放搭建一个截至频率30Khz的低通滤波器。使用了AD7134,是否能通过片上的滤波功能来达到滤除30Khz以上的信号了。这样我就可以将运放省掉。

  • 数字滤波器可以滤除一部分,但是采样频率要设置的比较低才行,30Khz信号,外部滤波器可以设置到30几k,内部ODR要60多K

  • 您好,我是中南大学在读博士,现阶段在做高精度采集卡,我在做AD7134输入端短路接地时,数据是这样的,我在论坛上发表了没得到解决,请问您是否数据是否有以下问题:ADC输出的数据带有285及其基数倍的谐波。

    我目前怀疑是逻辑错误 能否知道一下 必有重谢!

  • 因为我不清楚具体的电路情况,无法进行有效的讨论。从硬件上看可能存在干扰源。这跟使用的电源、晶振、电路布局有关。我看你的采集的噪声在1mv左右,不知能否满足你要求。另外你怀疑逻辑错误具体是指哪方面了?你这个板卡主要采集哪方面的信号了?

  • 因为我不清楚具体的电路情况,无法进行有效的讨论。从硬件上看可能存在干扰源。这跟使用的电源、晶振、电路布局有关。我看你的采集的噪声在1mv左右,不知能否满足你要求。另外你怀疑逻辑错误具体是指哪方面了?你这个板卡主要采集哪方面的信号了?

  • 另外,在这个论坛提的问题,几乎至少要得一个星期才能得到官方技术的答复。无法忍受。

  • 你好,非常感谢你的回复!官方回复确实太慢太慢了,同感,而且感同身受!

    我怀疑逻辑错误的原因是这样的:

    1.上面的频域图是在我的AD输入端直接接模拟地产生的,输入线路非常短

    2.ADC的电源是用蓄电池LDO供电,首先是从蓄电池到开关电源再到LDO。电源线上的噪声我专门拿采集卡测过,而且是在上面电路工作的时候测的

    3.我电路板上的AD7134我想让它工作在低功耗模式,我操作寄存器之后读取了0X02寄存器,确认了最低位0(可以理解就是寄存器0X02告诉我器件已经处于低功耗模式下了),低功耗模式下MCLK主时钟是不是就是48M/4=12M了?接下来当我想设置采样率为45kHz的时候,我将0X10A写入ODR_VAL_INT寄存器(12000/45=266=0X10A),结果示波器显示ODR的频率为90kHz,我电话18390217559,能否有机会加一下你的联系方式。

    期待你的再次回复!

  • 你好,请问你这个干扰问题找到了吗?是什么引起的呢?万分感谢!