Post Go back to editing

AD9154-FMC-EBZ+ADS7-V2-EBZ无法正常链接问题

Hi ADI:
 
我在测AD9154-FMC-EBZ的时候发现在WIN10的环境下无法打开DPGDownloaderLite,ACE无法正检测到AD9154-FMC-EBZ和ADS7-V2-EBZ正常链接,如图:
在打开AD9154-FMC-EBZ那个子界面后,出现如下错误,且ADS7那块板子检测不到,如图:
USB接口在2.0和3.0的环境下都已经尝试过了(USB3.0是自带的,2.0是用雷电接口转接的,但结果都一样),都是一样的结果,要么ADS7没法检测,要么AD9154没法检测,系统配置报告如下:
 
在虚拟机的环境下:
DPGDownloaderLite可以打开,但是检测不到AD9154-FMC-EBZ(USB接口已经设定为2.0版本)如图,可以检测到ADS7,但是检测不到AD9154:
 
ACE的系统可以检测到两块板子,但是AD9154的状态还是报错,如图:
在链接AD9154-FMC-EBZ的USB连接线的时候,ACE可以回读IIC数据,但是断开USB,断开电源后,不连接AD9154-FMC-EBZ的USB线,ADS7直接无法提供12V的供电,好像无法回读IIC一样,ACE这边一直只显示链接了ADS7没有链接AD9154-FMC-EBZ。
求助,这个现在该怎么才能把他们链接上,接线方式以及配置的方式都是按照https://wiki.analog.com/resources/eval/dpg/ad9154-ace-fmc-ebz  这个网址连的,请告诉我这个状态下怎么处理。
其次https://wiki.analog.com/resources/eval/dpg/ad9154-ace-fmc-ebz 这个网址中有提到J14,单原理图中并不存在这个标识,我该如何链接?