目前想利用AD9552芯片的A0到A2以及Y0到Y5引脚输出100MHZ的时钟频率,AD9552输入频率是10MHZ,通过拨码开关直接将A2~A0配置为000,Y5~Y0配置为001010,产生100MHZ的差分时钟,目前对AD9552的寄存器进行了如下配置:
//寄存器配置
parameter AD9552_reg1 = 24'b0000000000011011_10000000;
//地址 0x1B,bit7=0,使能 charge pump current defined by Register 0x0A.
parameter AD9552_reg2 = 24'b0000000000000101_00000001;
//地址Ox05, bit1 = 1,将上面寄存器的值写入芯片中
parameter AD9552_reg3 = 24'b0000000000001110_00000100;
//地址0x0e, bit2 = 1,使能spi校准vco,bit7初始化vco校准
parameter AD9552_reg4 = 24'b0000000000000101_00000001;
//0x05,
parameter AD9552_reg5 = 24'b0000000000001110_00000100;
//地址0x0e, bit2 = 1,使能spi校准vco,bit7初始化vco校准
parameter AD9552_reg6 = 24'b0000000000000101_00000001;
//0x05,
想请问一下如此的寄存器配置是否正确,是否需要配置其他寄存器对输出时钟频率进行锁定?