可以配置AD5504的config register 的DB2~6,并且可以读出config register内容,但是config register的DB0无法配置进去;AD5504的其他input register无法配置进去,读出均为0,目前sel范围为-~60V,VDD 为60.3V。请问这是那里的问题。DAC输出4个通道都是0V。
可以配置AD5504的config register 的DB2~6,并且可以读出config register内容,但是config register的DB0无法配置进去;AD5504的其他input register无法配置进去,读出均为0,目前sel范围为-~60V,VDD 为60.3V。请问这是那里的问题。DAC输出4个通道都是0V。
示波器检查看下数字时序怎么样,可以SPI速率慢一些
你好,已经可以配置进去,(好像是上电顺序问题),但是只能在万用表测试电压的时候(接上万用表测试回路可以配置进去),直接配置后测试就无法配进去,请问这是什么问题,AD5504输出接的电路已断开
上电时序什么样,能调整吗