AD5412非标的三线制SPI如何与标准的四线制SPI通信,芯片手册中的时序不是标准的SPI时序,使用GPIO口可以模拟时序,但是如果使用标准的四线制SPI来控制AD5412输出,该如何进行操作?
AD5412非标的三线制SPI如何与标准的四线制SPI通信,芯片手册中的时序不是标准的SPI时序,使用GPIO口可以模拟时序,但是如果使用标准的四线制SPI来控制AD5412输出,该如何进行操作?
可以从CS 代替latch,保证上升沿缩进去就可以了
在对控制寄存器写数据时,需要控制LATCH来进行数据更新吗?还是只在对数据寄存器数据写入,进行数据更新时,控制LATCH?
对控制寄存器写数据,要进行控制LATCH操作吗?还是只有对数据寄存器进行写操作和数据输出更新时,进行LATCH操作?
在对AD5412芯片的控制寄存器进行写数据时,需要进行LATCH操作吗?
对的