关于单端转差分信号的问题

你好,我正在使用AD8475输出给后面ADC 7903提供差动信号,图1所示,功能基本正常,渠道没有问题,是MOUSER官网买的,但是有一个地方感觉输出和资料不符。在输入没有接信号的情况下(悬空)。VOCM是2.5V, 但是输入第9脚有个2V的正电压,输出第5脚和第6脚也不是2.5V ,而是2V和2.8V左右。现在用户反应输入没有接的情况下第9脚有2V信号,需要解释。而且既然输入没有接,为什么差分输出不是2.5V左右,而是输出有个接近1V的压差。根据官方的图片显示(下面第二幅图.)输出应该是严格的2.5V左右。断开运放和后面的ADC电路,效果还是一样的。