Post Go back to editing

AD5758使用问题

在使用AD5758时,按照收据手册中  PROGRAMMING SEQUENCE TO ENABLE THE OUTPUT  描述的步骤来配置AD5758;

等配置好后,AD5758的VIOUT引脚有输出,但输出不能通过指令操控。如果操作寄存器6配置成电压模式

0010: ±5 V voltage range. 输出时,则输出-4.9V的固定电压,如果配置成 1100: ±24 mA current range 电流输出时,则输出固定23.9ma的电流。

我操作DAC Input Register 寄存器 ,并使用LDAC更新指令,VIOUT脚输出没有变化,而后我读取 DAC output register,发现数据确实更新了,但是输出端口没有变化。

请问这是什么原因?

Parents Reply Children
No Data