客户现在使用AD2S1210出现削波故障,但我们的波形看不出来原因,硬件原理图参考ADI的参考设计,波形有一个固定频率,每10m波形会畸变一次。请帮忙建议下。谢谢
客户现在使用AD2S1210出现削波故障,但我们的波形看不出来原因,硬件原理图参考ADI的参考设计,波形有一个固定频率,每10m波形会畸变一次。请帮忙建议下。谢谢
消波说明电压输入过低或者过高了,看看周边有没有100Hz什么干扰
还有个问题请帮忙建议下:
测试方式就是(1)观察静态时,DIR和SEPPE方向,可以看到静态时DIR稳定,SPEED读数为0和FFF变化,意味着读出数据为0是稳定的,但是方向不稳定。(2)手动转动电机从正转到停,或从反转到停,观察DIR方向和SPEED读出方向一致性,结果表明当有速度时,两个方向稳定输出且一致,当停的时候,DIR方向开始正反切换,直到很稳定后,DIR稳定,但是DIR的稳定后是1还是0,没有规律,但是SPEED读出数据依然0和FFF切换
这个出现过类似问题吗?谢谢
如果前面滤波不好或者有干扰,电机存在抖动,speed会出现正负小范围的情况。可以先排除下电机抖动,然后改善滤波看一下
好的,之前的削波问题已经解决,的确是因为输入电压超出的问题,目前客户正在调整滤波电路参数,看看speed是否有改善,谢谢支持