你好!目前一个项目中使用AD5413,请问在Input寄存器的数据输入中,最低两位该如何处理?芯片中寄存器的保留位该怎么样处理?在写入寄存器时,如何写入数据而不影响保留位?保留位写入数据0有什么影响?
你好!目前一个项目中使用AD5413,请问在Input寄存器的数据输入中,最低两位该如何处理?芯片中寄存器的保留位该怎么样处理?在写入寄存器时,如何写入数据而不影响保留位?保留位写入数据0有什么影响?
在读取AD5413的OUTPUT寄存器内容时,使用默认的二阶段回读法,按照数据手册的时序图读取OUTPUT寄存器数据,读取的结果为0,如何才能正确的读取到OUTPUT寄存器的内容呢?
实际测量的时序跟图66一样吗?
时序是一样的,但接收的数据不对。比如我发送到INPUT寄存器,更新LDAC后,读取OUTPUT寄存器,读取的数据跟我写进去不一样
其它的寄存器能正常读写吗?
写正常,都是都为0,自动回读和二阶段回读法都试了,还是读不到数据。配置好芯片的寄存器后,芯片复位后需要重新配置吗,看手册是要重新配置?
写正常,都是都为0,自动回读和二阶段回读法都试了,还是读不到数据。配置好芯片的寄存器后,芯片复位后需要重新配置吗,看手册是要重新配置?
需要重新配置