Post Go back to editing

关于AD9826寄存器配置中Internal VREF的理解

我正在使用AD9826作为三通道输出CIS的模数转换器,使用的配置、SHA模式,三通道目前遇到一些问题:

1、使用VINR、VING、VINB管教作为CIS的三个通道模拟信号输入,使用OFFSET管脚作为CIS基准电压模拟信号输入,按照我的理解,Configuration Register Settings 中D6应该配置为0(Disable),即我使用外部电压(CIS的偏移信号)作为参考电压。目前我的测试,若是我将Internal VREF配置为Enable,则我的CIS数字输出是正常的,若我将Internal VREF配置为Disable,则我获取的9826数字输出是错误的,AD会较高,类似于OFFSET电压没有生效。

2、类似于在AD9826文档说明中,Page17,Figure16 SHA-Mode Used with External DC Offset中,该种使用方法类似于我们正在使用的方法,以VREF FROM CIS MODULE作为偏移电压

根据规格书,未能正确的理解Internal VREF寄存器的配置,请问是否可提供一个该寄存器更形象的解释,并说明为什么我将该寄存器配置为Disbale时,我的OFFSET就失效了?

以上,谢谢!