Post Go back to editing

评估板ADF4159+HMC587实现频率扫描的问题

Thread Summary

用户尝试使用EV-ADF4159EB3Z评估板控制HMC587实现5-6GHz频率扫描,但HMC587输出无变化,VTUNE和EXT_VCOOUT口也无输出。ADI支持工程师建议先用片上的HMC515进行仿真和单频点测试,确保环路滤波器正确建立后再进行扫频设置。同时,评估板软件显示问题可通过手动计算参数解决,参考ADF4159数据手册。
AI Generated Content

我想使用评估板EV-ADF4159EB3Z控制HMC587实现输出频率5-6GHz的扫描。

按照如下方式将EV-ADF4159EB3Z连接到电脑并供电,EV-ADF4159EB3Z的VTUNE口连接HMC587的VTUNE口,HMC587输出的一部分返回EV-ADF4159EB3Z的VCO/2口,另一部分接到示波器进行探测。

在ADIsimPLL软件上确定Ramp的各参数并得到仿真的频率扫描三角波波形。

然后将Ramp的各参数更新到ADF4159 PLL Software中。

但此时HMC587的输出没有发生改变,单独测试EV-ADF4159EB3Z的VTUNE口或者EXT_VCOOUT口都没有输出,请问这是什么原因?

另外,ADF4159 Software的界面有一些参数无法完整显示,调整屏幕分辨率/更改兼容性设置/更换电脑都无法解决这个问题。

而且相同的Ramp参数,在ADIsimPLL和ADF4159 Software上得到的Ramp周期似乎有所不同。

请问是哪里出了问题呢,感谢答复!

Parents Reply
  • 您好,感谢对ADI产品的关注。

    从截图看,您是在使用EV-ADF4159EBxZ的板子,您可以先用片上的HMC515进行仿真以及扫频设置,此时可以测量VTUNE的波形。如果使用外部VCO的话,要看一下环路滤波器的是否建立,先进行单频点测试,看到VCO的控制电压正确后再进行扫频设置。您提到的评估板软件显示的问题,您可以通过计算知道对应的值,参考ADF4159数据手册的计算公式即可。看起来主要问题是环路并没有调通。

Children
No Data