我想使用评估板EV-ADF4159EB3Z控制HMC587实现输出频率5-6GHz的扫描。
按照如下方式将EV-ADF4159EB3Z连接到电脑并供电,EV-ADF4159EB3Z的VTUNE口连接HMC587的VTUNE口,HMC587输出的一部分返回EV-ADF4159EB3Z的VCO/2口,另一部分接到示波器进行探测。

在ADIsimPLL软件上确定Ramp的各参数并得到仿真的频率扫描三角波波形。

然后将Ramp的各参数更新到ADF4159 PLL Software中。
但此时HMC587的输出没有发生改变,单独测试EV-ADF4159EB3Z的VTUNE口或者EXT_VCOOUT口都没有输出,请问这是什么原因?


另外,ADF4159 Software的界面有一些参数无法完整显示,调整屏幕分辨率/更改兼容性设置/更换电脑都无法解决这个问题。
而且相同的Ramp参数,在ADIsimPLL和ADF4159 Software上得到的Ramp周期似乎有所不同。


请问是哪里出了问题呢,感谢答复!