编程控制多通道转换器:多通道ADI开发板子(例如EVAL-AD5535BSDZ),如果不用你们提供的软件,是否支持自己用MATLAB或其他语言编写代码控制电压输出?
编程控制多通道转换器:多通道ADI开发板子(例如EVAL-AD5535BSDZ),如果不用你们提供的软件,是否支持自己用MATLAB或其他语言编写代码控制电压输出?
可以的,如果有自己的控制器平台,把数字接口连接出来就可以控制了
您的意思是,不用配套的EVAL-SDP-CS1Z板子控制,直接用线连接AD5535B和PC,自己可以写代码控制么?能否再提供一些代码控制的资料?谢谢
您的意思是,不用配套的EVAL-SDP-CS1Z板子控制,直接用线连接AD5535B和PC,自己可以写代码控制么?能否再提供一些代码控制的资料?谢谢
需要连接到自己的控制平台上,再连接到PC
你好还有一个问题,你们提供的软件AD5536是否支持代码操控?我现在只能手动一个一个地输入每个通道的电压,有些麻烦。是否可以用matlab代码控制啊?这个软件的界面每次手动改起来都很麻烦
暂时没有