打算采用AD400系列的adc芯片,考虑到前端电路有建立时间,且ADC最大采样率要小于建立时间的倒数。但是看到datasheet里面没有提及是否可以设置采样率,只说Turbo模式下最大2Msps,正常模式1.5Msps,那要是想设置1Msps该怎么办呢?
打算采用AD400系列的adc芯片,考虑到前端电路有建立时间,且ADC最大采样率要小于建立时间的倒数。但是看到datasheet里面没有提及是否可以设置采样率,只说Turbo模式下最大2Msps,正常模式1.5Msps,那要是想设置1Msps该怎么办呢?
CNV引脚信号周期控制
好的,十分感谢!我还有一个问题想请教。我采用AD4003这款ADC,参考电压为5V,则能采集的信号在正负5V之内,ADC驱动器为ADA4945-1,若是我的信号在正负2.5V内波动,有必要在ADA4945-1这里将信号放大两倍之后再进行采集吗?
不用非要放大到+/-5V, 接近+/-5V时ADA4945-1输出开始变差,所以如果要放大,也是放大比如1.6倍左右,留一点儿裕度。AD4003的差分输入范围是+/-5V, 注意正,负输入范围对地来讲都是在0~5V 和5~0V之间,相对地都是正电压。
好的,十分感谢!!