您好:
AD5593R芯片,将IO口配置为ADC模式,
void AD5593R_Init(void)
{
// 启用Vref
I2C_Start();
I2C_SendDAdr(0x20);
I2C_SendDat(0x0B);
I2C_SendDat(0x02);
I2C_SendDat(0x00);
I2C_stop();
// 2 * Vref
I2C_Start();
I2C_SendDAdr(0x20);
I2C_SendDat(0x03);
I2C_SendDat(0x01); // 0x01
I2C_SendDat(0x30);
I2C_stop();
}
void AD5593R_ADC_Init(unsigned char IO)
{
I2C_Start();
I2C_SendDAdr(0x20);
I2C_SendDat(0x04);
I2C_SendDat(0x00);
I2C_SendDat(IO);
I2C_stop();
}
下面是读取
unsigned short AD5593R_ADC_Read(unsigned char IO)
{
TEMP = 0;
I2C_Start();
I2C_SendDAdr(0x20);
I2C_SendDat(0x02);
I2C_SendDat(0x02);
I2C_SendDat(IO);
I2C_stop();
I2C_Start();
I2C_SendDAdr(0x20);
I2C_SendDat(0x40 | IO);
// I2C_stop();
// delay1(20);
I2C_Start();
I2C_SendDAdr(0x21);
// delay1(20);
TEMP1 = I2C_ReadDat();
TEMP2 = I2C_ReadDat();
I2C_stop();
TEMP = TEMP1 & 0x0F;
TEMP = (TEMP << 8) | TEMP2;
return TEMP;
}
下面是读取的数据记录
输出AD | 输出电压 | 读取AD | 读取电压 | 差 |
0 | 0 | 130 | 0.15873 | 0.15873 |
100 | 0.1221 | 219 | 0.267399 | 0.145299 |
200 | 0.2442 | 170 | 0.20757 | -0.03663 |
300 | 0.3663 | 403 | 0.492063 | 0.125763 |
400 | 0.4884 | 492 | 0.600733 | 0.112332 |
500 | 0.610501 | 483 | 0.589744 | -0.02076 |
600 | 0.732601 | 692 | 0.844933 | 0.112332 |
700 | 0.854701 | 678 | 0.827839 | -0.02686 |
800 | 0.976801 | 912 | 1.113553 | 0.136752 |
900 | 1.098901 | 1004 | 1.225885 | 0.126984 |
1000 | 1.221001 | 973 | 1.188034 | -0.03297 |
1100 | 1.343101 | 1205 | 1.471306 | 0.128205 |
1200 | 1.465201 | 1169 | 1.42735 | -0.03785 |
1300 | 1.587302 | 1260 | 1.538462 | -0.04884 |
1400 | 1.709402 | 1503 | 1.835165 | 0.125763 |
1500 | 1.831502 | 1466 | 1.789988 | -0.04151 |
1600 | 1.953602 | 1706 | 2.083028 | 0.129426 |
1700 | 2.075702 | 1683 | 2.054945 | -0.02076 |
1800 | 2.197802 | 1765 | 2.155067 | -0.04274 |
1900 | 2.319902 | 2002 | 2.444444 | 0.124542 |
2000 | 2.442002 | 1970 | 2.405372 | -0.03663 |
2100 | 2.564103 | 2195 | 2.680098 | 0.115995 |
2200 | 2.686203 | 2288 | 2.793651 | 0.107448 |
2300 | 2.808303 | 2267 | 2.76801 | -0.04029 |
2400 | 2.930403 | 2503 | 3.056166 | 0.125763 |
2500 | 3.052503 | 2468 | 3.013431 | -0.03907 |
2600 | 3.174603 | 2707 | 3.30525 | 0.130647 |
2700 | 3.296703 | 2790 | 3.406593 | 0.10989 |
2800 | 3.418803 | 2789 | 3.405372 | -0.01343 |
2900 | 3.540904 | 2997 | 3.659341 | 0.118437 |
3000 | 3.663004 | 2966 | 3.62149 | -0.04151 |
3100 | 3.785104 | 3214 | 3.924298 | 0.139194 |
0 |
可以看到差值很大,请问这是什么问题?
谢谢!