询问AD9694的Input Common Mode设置问题

我正在使用AD9694设计一款无线电设备。Datasheet中关于Input Common Mode的介绍我没有理解。我的问题是:

  1. AC耦合输入,需要配置那些寄存器?如何配置?
  2. 寄存器0x18E00x18E10x18E2如何配置?各Bit有何含义?
  3. 寄存器0x18E3 Bit6 所指的External VCM Buffer的使能是指输出VCM电压到管脚?如果我配置为AC耦合,这一位如何配置?
  4. Datasheet图57中的VCM Buffer就是Datasheet中所指的External VCM Buffer?什么情况下这个Buffer使能?什么情况下失能?

以上是我的问题,希望得到您的解答,谢谢!