各位前辈好!
我购买了一块AD2S1210的评估板和转接板,用来解码多摩川的旋变。如下图所示,旋变还没有装到电机上,但是足够读取原副边线圈的正余弦波形。
现在通过上位机设置,激励正弦信号是10kHz,fault的设置我按照默认值弄的,没有改动,模拟编码器输出是10位,精度10位。
在这种情况下会报DOS和跟踪误差的错,但是能观测到解码器有输出。我看到论坛里有人提问也说过报DOS LOT错误但也能得到正确的解码,这个检测错误的电路和解码电路是分开的,所以我暂时没有管这两个错。
示波器上三个正弦信号,激励信号(中间)幅值约为-4.8V~4V. 正余弦信号同频,幅值在+/-1.5V和+/-2V.
但是问题出现在解码后的位置波形,如下图所示。我用手转动旋变转子,发现在机械角360内出现了四次90°的方波,并没有出现三角波。由于是缓慢旋转的,转速很低,所以底下的速度波形是在0上下波动。求教有没有有经验的前辈可以指导一下,解码出来的波形为什么会出现方波,这个问题跟我没有设置DOS LOS LOT的阈值有关吗(我改过不同值,依然没有解决问题)?
谢谢谢谢!!!