我需要用高速DAC来做一个信号干扰器,关键是大带宽,能有1.5GHz以上的瞬时带宽,比如压制干扰5~7.5GHz这个区段的所有信号
当然会用到混频器,这样会有两个边带,可以增加增加干扰信号的范围。
既然是干扰器,对于DAC的谐波,当然是越多越好,因为这样可以有更多的信号来加大信号密度和信号带宽。
高速RF DAC好像很符合我的需求,就像我描述的,如果是这样,那么AD9161混频后的信号带宽将可能达到2G以上。
因为多载波,同时有谐波,镜像频率,这些都包含在我需要的干扰信号中,用来形成一个很大的带宽。
不知道我说的这些是否正确呢?