你好,工程师,我最近在用AD7173-8芯片遇到一些问题。问题是这样的,我用单片机和AD7173-8通讯可以读到ID,但是断电重开后就读不到了,然后我换了一个芯片,第一次上电可以读到,但是断电重开就读不到了。AVDD1 AVDD2 IOVDD都是3.3V供电,我的单片机SPI通讯信号高电平是5V。通讯的过程中IOVDD引脚的电压是4.2V,请问是原因造成的。
你好,工程师,我最近在用AD7173-8芯片遇到一些问题。问题是这样的,我用单片机和AD7173-8通讯可以读到ID,但是断电重开后就读不到了,然后我换了一个芯片,第一次上电可以读到,但是断电重开就读不到了。AVDD1 AVDD2 IOVDD都是3.3V供电,我的单片机SPI通讯信号高电平是5V。通讯的过程中IOVDD引脚的电压是4.2V,请问是原因造成的。
您好,希望这个能够帮到您ez.analog.com/search
另您也可将问题发布在咱们的全球技术社区哦,会有专门的工程师为您解答的。
ez.analog.com/.../