您好:
我在使用AD9226-28-Lead SSOP芯片做信号采集模块,与fpga相连接,采样频率为50MHz,输入信号通过AD8138将单端信号转换为差分信号。具体的连接如图,在连接信号和空接时,用示波器测量VINA和VINB两个引脚的波形,发现有50MHz脉冲波形,这是否正常???谢谢。
您好:
我在使用AD9226-28-Lead SSOP芯片做信号采集模块,与fpga相连接,采样频率为50MHz,输入信号通过AD8138将单端信号转换为差分信号。具体的连接如图,在连接信号和空接时,用示波器测量VINA和VINB两个引脚的波形,发现有50MHz脉冲波形,这是否正常???谢谢。
您好,希望这个能够帮到您ez.analog.com/search
另您也可将问题发布在咱们的全球技术社区哦,会有专门的工程师为您解答的。
ez.analog.com/.../