AD9164 杂散问题

Ad9164采样率为3.2G,采用x2 NRZ模式,设置内部的Nco输出频率为2.5Ghz,fpga产生0-500mhz的基带信号送给ad9164从而产生2-3GHz范围的射频信号。单频点输出时会出现一个与基带信号相关的杂散点幅度-50dBm左右,影响了射频输出的Sfdr。具体现象:

输出2.2ghz点频时,杂散点在2.6GHz

输出2.3ghz点频时,杂散在2.5ghz

输出2.4ghz点频时,无杂散点(应该是与输出重叠的缘故)

输出2.5Ghz点频时,杂散点在2.3Ghz

输出2.6ghz点频时,杂散点在2.2ghz

输出2.7ghz点频时,杂散点在2.1ghz

输出2.8ghz点频时,杂散点在2.0ghz

输出2.9GHZ点频时,杂散点在1.9ghz

在使用nco only模式时,输出一致。

板上目前没有2.4Ghz的频率源。

请问问题可能出在哪些方面?

Top Replies