您好,
AD5522 加缓冲器,电流超过80mA的方案,是否还有FI和限制电流功能
遇到一个应用,就是有大电流需求,
想加一个大电流运放加大驱动能力,一下两个问题
1. 设置输出电压,是否还有限制电流功能,如设置5V电压输出,能否限制电流1A?
2. 是否有FI功能,就是仍然能够当电流源使用,如设置输出200mA的电流?
非常感谢,期待高手回答
您好,
AD5522 加缓冲器,电流超过80mA的方案,是否还有FI和限制电流功能
遇到一个应用,就是有大电流需求,
想加一个大电流运放加大驱动能力,一下两个问题
1. 设置输出电压,是否还有限制电流功能,如设置5V电压输出,能否限制电流1A?
2. 是否有FI功能,就是仍然能够当电流源使用,如设置输出200mA的电流?
非常感谢,期待高手回答
我们自己做的参考设计是50V5A的,电压电流的钳位功能都是保留的,还是用了AD5522自己的保护。比如外部电压放大5倍,进AD5522的电压就要衰减5倍,这样让AD5522认为外部还是工作在最高10V输出。电流也是类似的,外部扩流之后,电流的回采和反馈一定是来自外部的shunt电阻。将shunt电阻的电压控制在AD5522正常回采范围内就可以,那么shunt和电流有对应关系。FI DAC设置 = shunt电阻x 电流 x 内部检流增益。各种保护和钳位都还在那里,可以正常工作。
非常感谢