问题描述:
按照AD4003芯片手册和评估板参考电路,设计并制作PCB板。使用FPGA驱动AD4003读取数据,未使用turbo模式,采样速率800KHz。电路板上电后,将模拟输入接地,采集对地噪声信号。AD4003正常工作时,噪声峰峰值约为0.8mV(输入电压范围±5V)。使用一段时间或开关电路板几次后,采集到的数据噪声会变得很大,噪声峰峰值约为60mV(输入电压范围±5V)。但是AD4003还能正常采集信号,从FPGA读出的数据是连续的,没有跳跃点,只是波动变大了。
AD4003损坏的实际非常不确定,有时能正常工作几个小时,有时一上电就变得噪声很大。把损坏的AD4003从PCB上取下来,更换一个新的上去,重新测试又正常了。一段时间后,噪声再次变大。
认真测试了AD4003的3.3V数字供电VIO,5.0V的基准电压REF和1.8V的电源VDD都是正常的,而且上面的噪声很小,低于10mV。模拟输入信号IN也在规定范围内,SPI信号也正常。
在实验室中做了很多尝试,其中一种方案是:取下ADA4807-2,把ADR4550输出的5V电压直接连到ADA4003的REF引脚(其他器件不变,用铜线代替ADA4807-2)。修改后AD4003的噪声有一点点变大,峰峰值约为1mV,但是AD4003再也没有损坏过。将请问这是什么原因呢?为什么ADA4807会导致AD4003损坏?