1.AD7760评估板上电后实测电压与标准电压有偏差,是否会影响后续测量
2.FPGA开发板(EVAL-CED1Z)是否固化了AD7760程序
3.在开发板上下载了官网附带的AD7760程序并安装测试软件(安装于win7系统),测试软件无波形输出,原因是什么(ad7760未输入差分信号,但不至于软件完全没有波形)
操作步骤:
1. 插件连接2个板卡
2. 给控制板和AD7760板上电
3. USB线连接控制板和电脑,稍等驱动提示安装完成
4. 打开PC GUI界面,注意界面弹出过程中别点击操作。
5. 配置板卡,并采样
用示波器
a. 检查MCLK时钟是否给到AD7760引脚
b. 检查AD7760 /DRDY输出是否正常,频率多少
检测到AD的MCLK是40MHz,DRDY频率是625KHz,但是CS,RD/WR均为高电平
上位机可以和开发板通信,DRDY频率可调,只是CS以及RD/WR脚一直处于高电平