外部参考时钟为90MHz,需要的到一个110MHz的中频信号,因此使用AD9779内部锁相环,进行8倍插值处理。reg01配置为11001000,reg8配置为01111100,reg9配置为10110111,reg10配置为11100000。锁定指示一直不能拉高,锁相环无法锁定,芯片不工作。检查了参考时钟,共模电压为400mv,vpp为900mv,时钟质量没有问题。
外部参考时钟为90MHz,需要的到一个110MHz的中频信号,因此使用AD9779内部锁相环,进行8倍插值处理。reg01配置为11001000,reg8配置为01111100,reg9配置为10110111,reg10配置为11100000。锁定指示一直不能拉高,锁相环无法锁定,芯片不工作。检查了参考时钟,共模电压为400mv,vpp为900mv,时钟质量没有问题。
您好,感谢对ADI产品的关注。
对了一下您的寄存器设置,08寄存器低2位建议设置为【11】;09寄存器低3位建议设为【010】;0A寄存器低5位建议设置为【11111】,倍频也可以尝试一下其它的倍数,先看能不能得到锁定指示。