ad7982 sdo管脚无输出

买了一块AD7982的pMODs 评估板,参考官网,三个端子给-2.5V GND 7.5V电压

参考官方的代码,做了一个stm32 GPIO驱动文件,具体接线参考下图,VCC接3.3V

但是始终没有数据输出,使用逻辑分析仪抓取波形(SPI使能管脚接模块的CNV)

对比数据手册中的时序图

应该是可以触发读取数据的,但是MISO始终为低电平。

测量AD7982的Vref管脚,电压为5V,芯片应该是工作的(JP1跳线为单端模式)。

不知道问题出在哪里,有时间帮忙分析一下,谢谢。



增加了测量电路图
[edited by: adminser at 10:58 AM (GMT -4) on 28 Sep 2020]