使用AD9361发射功能测试,测试用的板子是一样的,程序也是一样的。有的板子上输出正常,有的输出带宽过大,并且信号峰值也比较大,这是为什么呢?
是自己做的板子吗?可能是数字接口时序的问题,可以试试调整一下数字接口时序,建议使用bist模式
你好,是自己做的板子,也调过了时序的延迟,但是结果都没有改变。
你用bist模式PRBS有错误吗?
bist还没试过,我会尝试一下
还有一个问题需要麻烦你:我们在测试AD9361的clkout管脚时发现在中心频率两边有500K左右的杂波(如图),并且幅度比较高。但我们给1.3V供电采用的是ADP1755;数据端口供电2.5V和3.3V采用的是LTM4628,开关频率是760K。所以现在我们一直不清楚这个杂波来自何处,所以现在非常感谢你的帮助
还有就是这个干扰不是一直都是这么明显,当更改AD9361的采样率时;这个干扰可能不是那么明显,以下是另外一张图片: