问题: AD9957编码和脉冲整形

现在在设计电路,有一个问题没有搞明白,就是在使用AD9957正交调制模式的时候,需要向I/Q两路提供数据,在数据手册上在说输入数据提供给AD9957的输入端之前,必须对符号进行编码和脉冲整形,送入AD9957输入端的数据必须格式化为二进制补码或偏移二进制。
我的问题是:
1、我采样得到的数据进行编码后就是二进制的,在输入到AD9957之前必须进行补码转换吗?
2、脉冲整形的依据是什么?为什么要进行脉冲整形?数据输入到AD9957的时候,在时域就是1和0的编码,AD9957不是在时域对它进行抽样判决的吗?莫非是在频域判定输入数据为0或1?
求解答

Parents Reply Children
No Data