你好,我使用芯片为AD5421BREZ,接入24V电源后,并没有报警电流输出,测得REGIN和LOOP-之间电压为12V,DVDD输出只有1.5V左右,REGOUT配置应该输出5V但只有0.8V左右,REFOUT2输出0.5V左右,REFOUT1没有输出。下面是电路图,请帮忙看一下,谢谢。
你好,我使用芯片为AD5421BREZ,接入24V电源后,并没有报警电流输出,测得REGIN和LOOP-之间电压为12V,DVDD输出只有1.5V左右,REGOUT配置应该输出5V但只有0.8V左右,REFOUT2输出0.5V左右,REFOUT1没有输出。下面是电路图,请帮忙看一下,谢谢。
在你的sch中, DVDD是怎么来的?另外,你的电源系统设计看起来有些混乱。那个MOSFET是怎么回事?
你好,DVDD就是AD5421的3.3V输出,MOSEFT使用的数据手册上的参考设计,使用的BSP129。
你的管子是不是连接错了,芯片电源部分工作不正常
你好,MOSFET连接检查过了,应该没有问题,而且接入24V电源时,测出芯片电源输入为12V,这也是正常的,MCU没有烧录程序,但是上电后AD5421应该会自动输出电压和报警电流才对。
正常了吗?