关于LTC2217 手册中关于差分输入范围的描述:2.75Vpp

LTC2217手册上写的,模拟输入范围(AIN+减去AIN-)为2.75Vpp,正常的差分输入AIN+减去AIN-是有负值的,请问该器件AIN+减去AIN-为2.75Vpp到底是什么意思?

Parents
  • 0
    •  Analog Employees 
    •  Super User 
    on Jul 7, 2020 7:09 AM

    LTC2217的供电只有正压,输入如果是负压,如何能识别呢,如果你的输入相对为负压,需要再输入端叠加一个共模电压,把负压平移到ADC可以接受的电压范围内,这样才能工作。所以你看LTC2217给出来也给Vcm,连接到 ADC Driver的cm脚以将drive的信号平移到ADC的输入范围内,并将共模控制在 VCC/2的电压位置上。

    AIN+-AIN- 就是这个ADC 可以接受的输入范围。

  • 您说的这个我清楚的,不清楚的地方是,比如我的单个AIN+引脚的输入信号的最大幅值是2.75/2=1.375V吗?也就是说AIN+-AIN-的范围在-1.375至1.375 的范围内?

Reply Children
No Data