Post Go back to editing

急急急:AD7658-1运行一段时间后无响应,busy信号一直为0

您好,我最近用AD7658-1做采样,芯片配置为硬件模式,16bit并行接口,2*vref模拟输入范围,使用FPGA做驱动接口,电路板上电后,芯片采样正常,过一段时间(大概几个小时不定),AD芯片无响应,busy信号一直是0,无法恢复。重新上电后又恢复正常。可能是哪里的问题呢?

下面是AD7658-1的硬件原理图

下面是正常采样的时候FPGA发出的convert和AD芯片返回的busy信号

下面是正常采样的时候FPGA发出的convert和read信号

下面是正常采样的时候AD芯片返回的busy信号和FPGA发出的convert信号

下面是AD7658-1无响应时候FPGA发出的convert信号和busy信号,可以看到,busy信号没有响应convert

下面是AD7658-1无响应时候FPGA发出的convert信号和read信号

Parents Reply Children
No Data