使用stm32接收AD7903链模式、无忙指示器采集到的数据,数据手册中链模式的结构如下,ADC1的输入接地,输出接入ADC2的输入,ADC2的输出作为2个ADC采集数据输出口。
但是,实际接线的时候,数据手册给出的引脚如下,当SL7接B,SL8接A的时候,实际结构为ADC2的输入接地,输出接入ADC1的输入,ADC1的输出作为2个ADC采集数据输出口。与上边给出的结构顺序相反。
最近测试结果总是出问题,有的时候会出现ADC2的输出结果全为1,
想问一下这样的结果会是接线顺序导致的嘛?
这样的连接方式会对输出结果产生什么影响嘛?
SL7接B,SL8接A表示链模式的接线方式是否正确?
望解答,谢谢