我在网络上和数据手册上都看到AD7321需要在16个SPICLK之后才能获取转换好的数据,但是官方例程中是直接获取数字量的,哪一个才是正确的?我用官方例程没跑出来,后来加了16个clk之后再取值,也没跑出来。取出来的数据在0xff和0x00跳变。电路设计的和手册上一样,就是供电用的±12V。模拟的SPI做过MISO和MOSI短接,能够通信。
有人用过这款芯片吗,希望能帮助我一下。
我在网络上和数据手册上都看到AD7321需要在16个SPICLK之后才能获取转换好的数据,但是官方例程中是直接获取数字量的,哪一个才是正确的?我用官方例程没跑出来,后来加了16个clk之后再取值,也没跑出来。取出来的数据在0xff和0x00跳变。电路设计的和手册上一样,就是供电用的±12V。模拟的SPI做过MISO和MOSI短接,能够通信。
有人用过这款芯片吗,希望能帮助我一下。
1. AD7321上电后,第一下操作就可以输出默认配置下的转换码值,DOUT: CONVERSION RESULT FROM CHANNEL 0, ±10V RANGE, SINGLE-ENDED MODE. 参见手册图44
2. 请用示波器抓SPI接口的波形时序,并与手册中的Figure 2. Serial Interface Timing Diagram对比,确认时序正确。