AD5272 数字电位器和仪表放大器INA118 可以搭配使用么?

  最近在做一个项目,要将仪表放大器INA118 前面的可调电位器改成数字电位器,于是选择了AD5272-50。调试中,没有使用程序来控制ADA5272-50,上电初始化大部分时候在中值附近,25K。使用该阻值,作为INA118 的增益电阻,测试INA118 发现,其放大倍数并不是一个固定值。

  测试了三组 AD5272-50 和INA118 的组合,都表现出INA118 输入电压越小,放大倍数越大(反推就是AD5272-50 电阻越小)的实际效果。表现出的最终结果就是ADA5272-50 初始化后电阻不是一个固定值。但是用万用表测得AD5272-50 上电电阻确实在25K 附近,请问这个是什么原因呢?

附INA118 部分说明:

INA118 的资料链接:

https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/ina118.pdf?&ts=1589186010707

实际测试中的AD5272-50 和 INA118 的电路连接原理:

测试中 R14 为0R,R41 悬空。

Top Replies

Parents
  • 补充:

     输入信号从 HGAIN_input ,输入 ,检测Normal_Input 端的电压。

    测得的几组输入输出关系:

    输入电压(V)                 输出电压(V)                   放大倍数

    0.2                                         3.37                               16.79

    0.4                                        3.76                                 9.32

    0.5                                       3.96                                     7.91

    0.6                                        4.02                                    6.69

    INA118 在正负5V 供电电压下,正向输出最大电压在4.4V 左右达到饱和。                                                                     

  • +1
    •  Analog Employees 
    on May 19, 2020 6:01 AM in reply to 肥肥的阿狸

    已经回答过了

Reply Children
No Data