Post Go back to editing

AD5144A+LT3476使用问题

现在做一款调光的设备。使用LT3476+AD5144A配合。利用LT3476输出的Vref(1.05V)做AD5144A A端的参考电压。发现Vref只有0.8V左右。将LT3476于AD5144A断开发现Vref输出是正常的1.05V。AD5144A那边要求的上电时序等都是对的但是还是会把Vref拉到0.8V。请问是什么原因造成的。

    1. 在板子上断开Vref,上电量测Vref05V。上电后再将Vref 接接到AD5144A,这样可以保证AD5144上电的时序是正确的,接上后再量Vref0.8V
    2. 在板子上断开Vref,外部power supply 05VAD5144,上电后量测AD5144A1.05V,此时正常。
    3. 这样看来1.05V如果从外部给就是正常的(AD5144上电时序先不考虑),如果接LT3476Vref 1.05V就会变成0.8V

      两个IC分开来都是好的,接在一起就出问题。请帮忙看下