AD5757使用的几个问题

hi,ADI的各位专家

我目前正在使用AD5757这个芯片,在硬件电路上有几个疑问想咨询一下大家,我把我的这块的原理图上传上来

我是4个DA通道全部使用为电流模式0-20ma。这个芯片现在停产了吗?是否可以继续使用?

问题1.0 AD5757PIN 24,34,46,56的Vboostx可以不使用内置升压(添加外部电感,二极管之类的奇迹)?直接用外部供电+24V供电,那么VboostA,B,C,D直接可以通过磁珠引过来24V吧,且AVDD=VBOOSTx=+24V?这个芯片功耗如何计算(24V*0.02A*4,这样就计算吗?那么芯片所能使用的最高环境温度能是多少)?

问题1.1: AD5757的如果要使用VBOOST内置升压的话,我添加外部电感二极管之类的,那个这个升压的电压值如何设置?芯片内部固定死的一个电压值吗?应该是根据设置输出电流,然后负载来动态调整的VBOOST电压的。

问题2 AD5757PIN21,29,51,59 HART作用就是进一步精确控制输出电流吗?我可以不适用他们吗?如果不适用他们我可以直接0欧姆接地吗,或者该怎么处理这几个引脚

问题3AD5757PIN22,31,49,58这几个是使用外置mos时的gate驱动把,不使用是,是否可以直接悬空?

问题4: AD5757的PIN22,31,49,58这几个是使用外置mos时的gate驱动把,不使用是,是否可以直接悬空(包括pin39,36,44,41 SWx,pin38,37,43,42GNDSWx这几个脚可以直接悬空处理)?

问题5: 在使用外部24V给,VBOOST供电时,AD5757PIN26,33,47,54这几个Iout_x 的输出是否需要添加 24 V瞬变电压抑制器(TVS)入图,D1,D2,D3是否需要添加,以及限流电阻Rp如何计算阻值大小,用典型值10欧姆?

问题6:AVCC设置为+5V供电,DVDD设置为+3.3V供电,AVDD=VBOOSTx设置为+24V供电应该没有问题了把?

问题7:对于CLEAR引脚是否需要一个下拉电阻,防止上电过程出现不稳定状态,以及PDF原理图中的config部分,是否有不对的地方?

期待你们的回复~谢谢

 PDF

  • +1
    •  Analog Employees 
    on Mar 4, 2020 12:43 PM

    这个芯片没有停产,新的产品设计用最新的产品做设计,芯片功耗的计算可以参考手册电源要求一栏,有各个电源的电流,如果输出电流需要额外加上去。

    问题1.0 AD5757PIN 24,34,46,56的Vboostx可以不使用内置升压(添加外部电感,二极管之类的奇迹)?直接用外部供电+24V供电,那么VboostA,B,C,D直接可以通过磁珠引过来24V吧,且AVDD=VBOOSTx=+24V?这个芯片功耗如何计算(24V*0.02A*4,这样就计算吗?那么芯片所能使用的最高环境温度能是多少)?

    这个是负载需要的能量,同时需要加上芯片本身的功耗,芯片所能使用的最高环境温度是105°,前提是芯片散热足够好

    问题1.1: AD5757的如果要使用VBOOST内置升压的话,我添加外部电感二极管之类的,那个这个升压的电压值如何设置?芯片内部固定死的一个电压值吗?应该是根据设置输出电流,然后负载来动态调整的VBOOST电压的。

    芯片自带DPC功能,会自动调节VBOOST 电压

    问题2:  AD5757PIN21,29,51,59 HART作用就是进一步精确控制输出电流吗?我可以不适用他们吗?如果不适用他们我可以直接0欧姆接地吗,或者该怎么处理这几个引脚

    不用可以浮空

    问题3: AD5757PIN22,31,49,58这几个是使用外置mos时的gate驱动把,不使用是,是否可以直接悬空?

    问题4: AD5757的PIN22,31,49,58这几个是使用外置mos时的gate驱动把,不使用是,是否可以直接悬空(包括pin39,36,44,41 SWx,pin38,37,43,42GNDSWx这几个脚可以直接悬空处理)?

    DC/DC功能不用,会有一个问题是,如果负载比较大,电流较小的时候,固定AVDD,芯片上的压差比较大,会产生比较大热量,需要计算好

    问题5: 在使用外部24V给,VBOOST供电时,AD5757PIN26,33,47,54这几个Iout_x 的输出是否需要添加 24 V瞬变电压抑制器(TVS)入图,D1,D2,D3是否需要添加,以及限流电阻Rp如何计算阻值大小,用典型值10欧姆?

    可以根据实际过压限流要求添加

    问题6:AVCC设置为+5V供电,DVDD设置为+3.3V供电,AVDD=VBOOSTx设置为+24V供电应该没有问题了把?

    可以的

    问题7:对于CLEAR引脚是否需要一个下拉电阻,防止上电过程出现不稳定状态,以及PDF原理图中的config部分,是否有不对的地方?

    可以加

  • 问题4: AD5757的PIN22,31,49,58这几个是使用外置mos时的gate驱动把,不使用是,是否可以直接悬空(包括pin39,36,44,41 SWx,pin38,37,43,42GNDSWx这几个脚可以直接悬空处理)?是否可以悬空处理呢?

  • 0
    •  Analog Employees 
    on Apr 1, 2020 5:54 AM in reply to only_you

    可以的,但是启动后,确保DC/DC关闭,VBOOST电压供电满足设计