最近做一个项目时,如上图所示,REF_5V为REF5050输出,当AD7980在使用OPA170作为基准电压缓冲器时,其ADC值异常稳定,一个LSB都不跳;当输入信号变化大时,ADC结果几乎是以250个LSB的倍数跳动,很少出现10个LSB的跳动;但将OPA170更换为AD8066ARZ时,其转换结果在可接受范围内;请教一下这是因为什么原因影响的呢!
最近做一个项目时,如上图所示,REF_5V为REF5050输出,当AD7980在使用OPA170作为基准电压缓冲器时,其ADC值异常稳定,一个LSB都不跳;当输入信号变化大时,ADC结果几乎是以250个LSB的倍数跳动,很少出现10个LSB的跳动;但将OPA170更换为AD8066ARZ时,其转换结果在可接受范围内;请教一下这是因为什么原因影响的呢!
1. 用示波器看看OPA170输出是不是震荡了 ?
2. 推荐用ADI验证过的ADA4805, AD8031等做参考源驱动。
1、如果并上100nF的陶瓷电容,运放输出会震荡,目前没有并电容;
2、目前怀疑的是跟运放的SR有关系,OPA388和AD8066均无问题;
我有一个ad7768的问题,请大神帮忙看一下,谢谢!我的ad7768输入只是一个直流电平和底噪,没有任何其他信号输入,刚开始的时候ad7768输出是正常的,跑几分钟之后ad7768的输出就饱和了。
正常数据
正常数据
跑几分钟之后数据就饱和了
原理图怎么设计的?